This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08S:ADC 至 PIC 接口问题

Guru**** 2814285 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1036425/ads131e08s-adc-to-pic-interface-issue

器件型号:ADS131E08S

您好,

我们正在寻找 ADS131E08S 示例代码、用于与 PIC18F26K22连接的扩散式和单端配置。 因为我们无法读取差分传感器输出。

因此、请尽快完成该需求。

谢谢、此致、

Vinod Kumar.p

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinod:

    感谢您发帖并关注我们的 ADS131E08S。 遗憾的是、我们没有为该器件共享示例 C 代码。  

    对于任一输入配置、通信模式看起来都是相同的。 您是否无法从器件读取有效数据?

    此致、

    Ryan