This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8832:ESD-HBM

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1036439/dac8832-esd-hbm

器件型号:DAC8832

您好!

你好。

我们的客户正在寻找  基于 HBM 模型的 DAC8832ICRGYT 的 ESD 等级。 您能帮助我们提供这些信息吗? 谢谢你。


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在与我的资质审核团队核实。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cedrick、

    DAC8832的额定 HBM 为2000V、ESD 为500mm。

    吴约瑟