请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1256 主题中讨论的其他器件:ADS124S08、
您好!
我从离开公司的人那里继承了代码、我正在接受代码。
该代码是 采用 VHDL 的 ADS1256的 SPI 驱动器、我现在将对其进行调整以适应 ADS124S08
因此,我想知道以下等效项:
T6 :从 DIN 的最后一个 SCLK 边沿到 DOUT 的第一个 SCLK 上升边沿的延迟:RDATA、RDATAC、
50 τCLKIN 的 RREG 命令
在 ADS124S08中... 我没有找到等效的时序
谢谢你