This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7066:ADS7066能否在菊花链模式和菊花链通信序列中支持5个器件

Guru**** 2551210 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1036070/ads7066-could-ads7066-support-5-part-in-daisy-chain-mode-and-daisy-chain-communication-sequence

器件型号:ADS7066

大家好、

如前所述、ADS7066在菊花链模式下能否支持5个?

通信序列是否如下所示? 每个字节需要 单独的 CS 控制信号?

此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    可以以菊花链方式连接的 ADS7066器件数量没有上限。 只要主机可以将 SCLK 驱动到所有器件(扇出)、菊花链就会工作。

    此致、

    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    感谢您的反馈。 我的通信是否正确? 尤其是 CS 控制信号逻辑。

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    对于菊花链中的5个器件、对于120个 SCLK (24个 SCLK x 5器件)、CSn 引脚需要为低电平。

    您是否已经评估了硬件、或者仍处于原理图设计阶段?

    此致、

    Rahul