This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80004EVM:准备好使用软件来评估 DAC?

Guru**** 2932590 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC80004, DXP, DAC80004EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1035818/dac80004evm-ready-to-use-sw-to-evaluate-dac

器件型号:DAC80004EVM
主题中讨论的其他器件:DAC80004DXP

团队、

您能不能澄清一下有哪些选项可用于评估 DAC80004。
请参阅以下问题:

a)显然、DXP 软件(最初用于 DAC EVM 评估)只能与 MM0卡(基于 VC5509)配合使用。
-此卡是否仍然可用? 我在任何地方都找不到它。
此外、它还阅读了 E2E 主题、了解了在 Win 10上使用软件时遇到的一些困难。
  例如 :https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/633722/mmb0-evalboard-driver-problem?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=DAC80004%252520dxp#
-DXP SW + MMO 卡是否仍然是用于 DAC 评估的推荐软件?

b) DAC 初始化:
寄存器初始化是否需要特定的寄存器序列(哪些寄存器、值的顺序是什么)?
我们是否有一个 SW 库或会显示此初始化序列的代码示例?
例如、我们是否有任何使用 TI MCU MSP430、CC13/CC26xxx、F28002x Launchpad 板的 SPI 软件示例?

提前感谢!

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、A.、

    答:MMB0平台不受 Windows 10的良好支持、因此通常不建议用于客户评估。  DAC80004EVM 在某个时候需要更新为新平台。 EVM 本身只是一个分接板、因此可以使用任何简单的 SPI 发生器。

    b. 默认情况下、DAC 输出处于启用状态、因此您只需写入所需通道的输入寄存器、然后发出某种 LDAC 命令。

    谢谢、

    Paul