This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A02:SPI 时钟

Guru**** 2530490 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1035625/ads131a02-spi-clock

器件型号:ADS131A02

尊敬的团队

SPI 接口的时钟频率是多少。 请帮您推荐。

非常感谢

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Denny's、

    要获得完全忽略其系统的快速经验答案、该值不应超过7.8MHz。 我们的大多数 GUI 的典型值约为1MHz

    话虽如此、真正的答案是了解其系统的几个选择、并将其与数据表中的相应表进行比较。 第一个选择是通过查看 M0引脚的状态来了解它们使用的接口模式(IOVDD:异步中断模式 GND:同步控制器模式无连接:同步目标模式;用于多器件模式)。 第二个是了解他们使用的 IOVDD 电压(1.65V≤IOVDD≤2.7V 与 2.7V < IOVDD≤3.6V)。 最后、他们需要知道同一 SPI 线路上是否有多个器件。

    例如、如果我的系统为 IOVDD 使用1.8V 电压、在 SPI 线路上只有一个器件、并且处于同步目标模式、我可以转到数据表中的相应表并查找相应的 t_c (SC)规格。

    在这种情况下、它是2*t_CLKIN、在时序规格的上下文中必须大于2*64ns 或<7.8MHz。  f_CLKIN 规范进一步支持这一点、该规范表明它不能超过15.6MHz 或~64ns 周期、这将转换为相同的2*64ns 或7.8MHz。

    其他模式可能不会将 t_CLKIN 列为依赖项、而是直接显示该值。

    最棒的

    Cole