This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1305L25:AMC1305L25模拟输入电压滤波器设计

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1034790/amc1305l25-amc1305l25-analog-input-voltage-filter-design

器件型号:AMC1305L25

尊敬的 先生

我想问如何设计模拟输入电压(AIN 和 AIP)滤波器参数?

电流采样应用于电机电流反馈、开关频率为10kHz。 是否有任何建议认为滤波器截止频率是最佳的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    我们通常建议 Rfilt 为10欧姆(原理图中的 R550和 R551)、Cfilt 为10nF (原理图中的 C544)。 这将有助于防止高频混叠到通带中。  

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我会给它三个赞!