This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J42:ADS54J42上的误差矢量幅度(EVM)偏差

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J42, ADS54J40
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1033844/ads54j42-error-vector-magnitude-evm-deviation-on-the-ads54j42

器件型号:ADS54J42
主题中讨论的其他器件: ADS54J40

您好!

我的客户使用以下配置测试了5G NR 信号的误差矢量幅度(EVM)。

在将 SG 的5G NR 信号功率更改为-24dBm 和-4dBm 的情况下测量 EVM 的结果如下。

 (1)它显示了-24dBm 输入下的稳定 EVM 特性。

 (2)当更改为-4dBm 时、EVM 偏差增加到约1%、并且不稳定。

 (3)如果在 EVM 值损坏时将输入更改为-24dBm、则 EVM 偏差将保持稳定、但 EVM 值将保持不良。

 (4)运行 ADS54J42的脉冲复位会使 EVM 值再次正常。

 (5)如果在 EVM 值正常时将输入从-4dBm 输入更改为-24dBm、则 EVM 偏差和 EVM 值都是正常的。

请告知上述异常症状的原因和解决方案。

非常感谢。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH、

    NR 信号的中心频率、PAR (峰均比)、抽取模式(如果使用)以及 ADC 使用的采样率是多少?

     此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    感谢你的帮助。

    NR 信号的中心频率和 PAR 为318.65MHz 和10dB。

    ADC 采样率为491.52MHz、不使用抽取模式。

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH、

    是否可以尝试将 NR 的平均值恢复为-8dbm、以检查 ADC 在峰值问题上是否未饱和?

    是否可以获取时域代码数据?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    以下是客户通过测试确认的其他信息。

     ADC 覆层电平:+12dBm @ CW 或-1dBm @ NR 2FA

     2. EVM 偏差较差:-14dBm @ NR 2FA 或更高

     3.稳定的 EVM 偏差:-15dBm @ NR 2FA 或更低

    请参阅以下 ADC 转储文件。

    e2e.ti.com/.../ADCDump_5F00_20210909.zip

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    客户发现、当关闭仅在 ADS54J40数据表中描述的 IL 不匹配补偿时、EVM 是稳定的。 但是、EVM 值比此函数打开时的值更差。

    是否可以以相同的方式将 ADS54J40数据表中所述的 IL 不匹配补偿的内容应用到 ADS54J42?

    如果有针对 ADS54J42优化 IL 不匹配补偿功能的程序、请提供。

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH、

    请向客户提供随附的文档。 ADS54J40数据表包含此系列器件的最新信息、该信息也适用于 ADS54J42。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../8765.ADS54J60_5F00_OS_5F00_IL_5F00_freeze.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    我的客户对 pptx 文件有一些疑问。

    1.请解释在哪种情况下应分别应用两种流量情况。

    2、 即使寄存器0x4005设置为0x0、为什么寄存器0x6068和0x7068需要相互独立控制? 这两个寄存器是否独立于0x4005设置?

    3.为什么在直流校准流程中、寄存器0x6068中的直流偏移校正带宽设置为5h? 我想知道该值的选择标准。

    谢谢你。

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH、

    1.上电后应完成第一个流程。 第二个流量应针对大约每摄氏度的温度变化完成。 在+/-5C 温度变化期间、杂散将高于 原始温度。 根据用户可以承受的杂散水平、将决定重复校准的频率。

    2.添加了这些内容,以防客户希望对每个信道进行更改。 跳过对 CHB 的写入操作或按照文档所示执行写入操作时不会出现任何问题。  

     3.这是最适合收敛的 BW 设置。  

    此致、

    Jim