This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298R:输入共模范围和偏移

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1035008/ads1298r-input-common-range-and-offset

器件型号:ADS1298R
主题中讨论的其他器件:ADS1298

尊敬的 TI 团队:

EN60601-2-25§201.12.4.107.2规定:

" ECG 应能够记录+/- 5mV 的输入信号(对任何导联应用双相极性)。

当输入信号在有效记录宽度的中心产生10mV 的峰-谷偏移时、当记录的信号在整个有效记录宽度上偏移时、记录的振幅不得超过5%(+/-500uV)

在存在+/-300mV 差分和共模直流失调电压时、应满足此要求。 这些失调电压不应同时施加。"


假设:

a) ADS1298被设定为一个+/- 5mV 的输入电压范围

b)使用 RLD

RLD 是否会消除+/- 300mV 失调电压?它是否 会隐藏 有用信号(通过"使运算放大器饱和")?

谢谢、

Paul-Alexandre、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul-Alexandre:

    感谢您发帖。  

    RLD 不会帮助消除电极的+/-300mV 失调电压。 使用 RLD 将有助于为 PGA 设置适当的共模电压并改善 CMRR。 您将需要使用较低的 PGA 增益设置、以便输入不会使输入通道 PGA 饱和。 在 ADS1298中使用较低的 PGA 增益和高分辨率(24位) ADC 将有助于满足此要求。

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TC:

    非常感谢您快速、清晰的回答。

    Paul-Alexandre、