This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3482:数据通信消失警报仍然存在

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1035183/dac3482-dataclk_gone-alarm-persists

器件型号:DAC3482

您好!

我正在尝试在自定义电路板上的 DAC 3482上电时运行启动序列、但无论我收到什么数据通信时都是如此。  我还尝试了数据表第7.5.2节中的示例启动例程、但这也会导致 dataclk_none 警报。  我应该补充的是、我们只使用帧、而不使用 SYNC 或 OSTR。

我已经验证了 dacclk/dataclk/frame/reset/txvalid 信号是它们应该是的信号、并且遵循数据表中的指令。  我非常感激关于如何修复此警报的任何想法。

谢谢、

Ashok

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系。 我们能够在评估板和 TI GUI 的帮助下对其进行解决。  谢谢!