This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D1000:VCMO 分配

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12D1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1033741/adc12d1000-vcmo-distribution

器件型号:ADC12D1000

您好!

我们正在 一个成熟的产品中使用 ADC12D1000、并且对基准电压输出 VCMO 有疑问:

在数据表中、其额定电压范围为1.15V 至1.35V、典型值为1.25V。

是否有关于此电压的统计分布或达到最小最大电压的概率的数据?

在 Tmin=-40至 Tmax=85且考虑到1.25V 的情况下、它与温度略有相关6mV。

VCMO 的其余变化可能是由工艺角引起的、因为它看起来是带隙电压。

谢谢、

阿伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alen、

    我可以为您进行检查。 但是、我们不允许提供有关我们产品的统计分布数据。

    我将看到我可以为您找到什么类型的指导。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alen、

    Vcmo 输出电压仅在直流耦合模式下用于设置驱动器放大器的 CM 电压。 只要放大器链能够将施加的 VCM 保持在表6.3中的 Vcmi 限值、无论 Vcmo 的变化如何、一切都将正常工作。

    请记住,当引脚被拉至接地以选择交流耦合模式时,Vcmo 电压不相关。

    另请参见数据表...

    8.1.1.7直流耦合输入信号在直流耦合模式下、ADC12D1x00差分输入必须具有正确的共模电压。 该电压由器件本身在 VCMO 输出引脚上提供。 TI 建议使用此电压、因为 VCMO 输出电势将随温度变化、驱动器件的共模电压应跟踪此变化。 随着输入共模电压偏离 VCMO、满量程失真性能下降。 因此、TI 建议将输入共模电压保持在 VCMO 的100mV (典型值)范围内、尽管该范围可扩展至±150mV (最大值)。 请参阅"电气特性:模拟输入/输出和基准"中的 VCMI、以及"典型特性"中的 ENOB 与 VCMI。 交流和直流耦合模式下的性能相似、前提是两个模拟输入上的输入共模电压都保持在 VCMO 的100mV 以内。

    因此、只要您使用器件的 VCM、温度过高就不会出现问题。

    此致、

    Rob