This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 数据转换器和仪表放大器

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: INA828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1034708/data-converter-and-instrumentation-amplifier

主题中讨论的其他器件:INA828

各位专家:

你好。 我有两个来自客户的问题、如下所示:

1. TI 电子书《模拟工程师电路设计指导手册:数据转换 器》第24页上有一个指向 TI 网站上计算器的链接、该链接已断开。 这是否有更新的链接? 该工具用于验证 INA828等 TI 放大器的共模输入范围。

2.除了共模输入范围之外,客户正在考虑将其用作一个应用,其中其电源可以是0V 或浮动,但可以与一些外部电压相连接。 从数据表第7.3.4节中、该器件具有输入保护 FET (PFET?) 可将输入电流限制为8mA。 输入二极管似乎可以安全地处理8mA、并将分流至+Vs 和-Vs。 第7.3.4节讨论了+Vs 和-Vs 是否无法灌入电流、然后使用外部齐纳二极管。 假设 这是为了保护超 β 输入级晶体管-问题是、它们在损坏之前可以处理多大的电压? 这将有助于他选择合适的齐纳二极管作为合适的二极管、我们也可以推荐使用。

有什么想法吗?

希望得到您的指导。

谢谢!


此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    问:... 在第24页  、TI 网站上有一个计算器链接、该链接已断开

    此器件现已整合到模拟工程师计算器中、请参阅以下链接。  

    https://www.ti.com/tool/ANALOGUE-ENGINEER-CALC?keyMatch=ANALOGUE%20ENGINEERS%20CALCULATOR

    问: 问题是、在损坏之前、它们可以处理什么电压? 这将有助于他选择合适的齐纳二极管作为合适的二极管、我们也可以推荐使用。

    如果输入过压能够由齐纳二极管钳制(如果 ps 无法灌入电流)高达+/-40V、则按照数据表的绝对最大值 则 INA828的输入将是安全的。 如果发生过压情况、输入保护的重要部分是将输入电流限制在大约8mA。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    最棒的

    Raymond