This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1252:ADS1252上数字接口的 IBIS 模型

Guru**** 2811705 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1252, ADS1256, ADS1255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1034847/ads1252-ibis-model-of-digital-interface-on-ads1252

器件型号:ADS1252
主题中讨论的其他器件: ADS1256ADS1255

您好!

是否可以在 ADS1252上提供 IBIS 模型的数字接口?  

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori-San、您好!

    没有适用于 ADS1252的 IBIS 模型。 TI 最靠近 IBIS 模型的产品是 ADS1255或 ADS1256。  两个器件都有一组用于 ADS1252接口的超集引脚。  虽然会略有差异、但这些模型与 ADS1252之间的性能将非常相似。  

    SBAM113A.ZIP (72KB)- IBIS 模型
    SBAM108.ZIP (72KB)- IBIS 模型