This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80502:I2C 通信时的 A0引脚输入

Guru**** 2820545 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC80502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1034709/dac80502-a0-pin-input-at-i2c-communication

器件型号:DAC80502

我想将 DAC80502用于 SPI 通信和 I2C 通信、例如 DAC80502EVM。
我计划使用5V 作为 VDD、使用3.3V 作为数字逻辑电源。
当 VDD 为5V 且 A0引脚上拉为3.3V 时、I2C 通信是否能够正常工作?
在这种情况下、I2C 通信的从器件地址是什么?




DAC80502_SlaveAdress

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将对此进行研究、并将很快返回给您。

    此致、

    Gavin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 VDD 为5V 且 AO 引脚上拉至3.3V 时、I2C 通信将工作。 从器件地址将与设置为 VDD 的 A0引脚地址相同。 与 EVM 不同、SPI2C 引脚在上电后需要保持静态。 通信协议只能在  DAC 复位时更改。

    请提出其他问题。

    谢谢、

    Gavin Bakshi