This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:采样数据无法达到满量程

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1034839/adc12dj3200-sampling-data-cannot-reach-full-scale

器件型号:ADC12DJ3200

大家好、

客户使用具有15位有效位的 jmode13。 在接收到32位数据后、它被分解为每个通道15位的 I 和 Q 通道:

在 AD 输入的单端测量的摆幅为262mv、差值为524mv。 将 FS_RANGE 设置为2000、将不会有削波、并且收集的数据的最大值为10000 (远高于16384);设置 FS_RANGE  位0020理论上超出范围、但收集的最大数据仅为10200。 原因可能是什么?

上述两种设置捕获的波形是理想的正弦波

要检查的数据是通道 I 通道 I 或通道 Q 的振幅是否为 数字 正交下变频后输入信号的1/2?

此致、

罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    转换器模式时、它将会非常有用。 IQ 混合使输出数据降低6dB。 为了校正它、可以启用6dB 数字增益来恢复信号振幅。 可以通过将寄存器地址0x210设置为0x01来启用数字增益。

    此致、

    Neeraj