This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1305L25:数据转换器论坛

Guru**** 2509705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1034791/amc1305l25-data-converters-forum

器件型号:AMC1305L25

尊敬的 先生

我想问如何设计模拟输入电压(AIN 和 AIP)滤波器参数?

电流采样应用于电机电流反馈、开关频率为10kHz。 是否有任何建议认为滤波器截止频率是最佳的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看到您在 同一论坛上发布了类似的帖子。 我将此帖子标记为已解决、并将在重复帖子中做出相应的回复。 谢谢你。  

    此致、

    Aaron Estrada