This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8411:请求帮助确认 DAC8411IDCKR 的 MSL 级别

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1033650/dac8411-pleas-help-to-confirm-msl-level-of-dac8411idckr

器件型号:DAC8411

尊敬的 TI 团队:

I WAN 要确认 DAC8411IDCKR 的 MSL 级别、 接收到的器件为 MSL1、生产日期代码为1918+。 但在您的数据表中、它显示了 MSL 2。  

那么、哪个 MSL 是正确的? 请将您的回复转至您的回复。

谢谢!

陈华明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据我们的资质认证文档、DAC8411IDCKR 为 MSL 2级。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、谢谢! 但是、是否可以在19种以上的产品中使用不同的 MSL?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将在美国度假后了解这一点。 我们将在明天作出回应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    有更新吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    如需我的信息、您如何得出您收到的器件为 MSL1的结论? 包装盒上是否有标记? 您是从 TI.com 订购的、还是从 TI 订购的?

    谢谢、

    Paul