This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4950EVM:数据转换器论坛

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1033259/afe4950evm-data-converters-forum

器件型号:AFE4950EVM
主题中讨论的其他器件:AFE4950

尊敬的 TI 团队:

我获得了 AFE4950 EVM、我查看的是 ECG 信号、但仅获得噪声。

印度是否有人支持在 EVM 上获取 ECG 信号?

注意:-我们已经签订了 NDA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RAM、

    我们希望将此讨论离线、因为器件 AFE4950在 NDA 下共享。

    您能否联系 biosensing_afe-support@list.ti.com 并参考此 E2E 帖子?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    是否会脱机、但请告诉我 、默认情况下 GUI 包含 ECG 设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 RAM、

    是的、GUI 默认配置随 ECG 设置一起提供。