This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:SPI 的最大速度

Guru**** 1125150 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1292, ADS1298
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1033944/ads1298-maximum-speed-of-the-spi

器件型号:ADS1298
主题中讨论的其他器件:ADS1292

大家好、希望这对您有所帮助~

 

我的问题是有关 ADS129X 系列的 SPI 速度。

 

我检查了上一个帖子、Alexander 先生在一个帖子中提到 SCLK 的最大速度为20MHz、DVDD 为2.7V~3.6V。 但是,我发现 ADS129x 的所有系列中的‘时序要求:串行接口’是相同的。 在 ADS1292的数据表中,它提到‘SCLK 的速度只能是 fCLK 的两倍…具有2.048MHz 选项允许在 SCLK 速度高达4.096MHz 的情况下执行寄存器读取和写入’,而在另一个数据表中没有这样的说明。 我的问题是 SPI 的最大速度是多少? 尤其是对于 ADS1298/1299系列? 因为如果 ADS129x 的内部内核相同、则表示 ADS1298/1299的最大速度为4.096MHz、这直接限制了具有多通道的系统的最大采样率。

 

期待您的回复~

 

 

祝你一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zeyu、

    欢迎来到 E2E 论坛!!!

    有关 SPI 接口时序要求和最大 SCLK 频率、请参阅特定器件数据表。 ADS1298/1299 SPI 接口时序和最大频率如 Alex 的文章所述。 ADS1292内核与 ADS1298/99器件不同、因此 SPI 时序要求不同。

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听得不错,TC! 非常感谢您的建议。 如果 ADS1298/1299能够支持高达20MHz 的 SPI 速度、那对我们的团队来说是个好消息、因为我们可以探索这些系列的全部潜力。

    祝你度过美好的一天~

    Zeyu