主题中讨论的其他器件:ADS1292、
大家好、希望这对您有所帮助~
我的问题是有关 ADS129X 系列的 SPI 速度。
我检查了上一个帖子、Alexander 先生在一个帖子中提到 SCLK 的最大速度为20MHz、DVDD 为2.7V~3.6V。 但是,我发现 ADS129x 的所有系列中的‘时序要求:串行接口’是相同的。 在 ADS1292的数据表中,它提到‘SCLK 的速度只能是 fCLK 的两倍…具有2.048MHz 选项允许在 SCLK 速度高达4.096MHz 的情况下执行寄存器读取和写入’,而在另一个数据表中没有这样的说明。 我的问题是 SPI 的最大速度是多少? 尤其是对于 ADS1298/1299系列? 因为如果 ADS129x 的内部内核相同、则表示 ADS1298/1299的最大速度为4.096MHz、这直接限制了具有多通道的系统的最大采样率。
期待您的回复~
祝你一切顺利