This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08EVM:对于 Δ-Σ ADC 评估软件不可见

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08EVM, ADS114S08EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1033757/ads124s08evm-invisible-for-delta-sigma-adc-evaluation-software

器件型号:ADS124S08EVM
主题中讨论的其他器件: ADS114S08EVM

大家好、  

我的 ADS124S08EVM 有问题、无法与软件建立连接并运行。  

我已按照手册安装了所有驱动程序、但软件对任何内容都没有反应。  

我再次尝试重新安装所有部件、但我仍然存在同样的问题。  

我添加了一些我获得的软件的状态和已安装驱动程序的位置的图像。  

有人知道如何解决我忘记的问题吗?  

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacco、

    欢迎来到 E2E 论坛! 一个常见错误是为 ADS124S08EVM 加载器件封装、但连接的 EVM 实际上是 ADS114S08EVM。  通信由 USB 批量完成、因此在设备管理器中、检查连接 EVM 时是否显示 Tivaware 批量设备。  如果存在未知器件、您可能需要手动将器件与 Tivaware 批量驱动程序关联。

    有时、当您启动 GUI 并插入 EVM 时、EVM 无法识别、因此请尝试插入 EVM、然后启动 GUI。

    您可以检查的另一件事是查看 EVM 是否有任何响应。  选择“文件”->“选项”,然后在“常规”设置中单击“控制台”选项卡“启用”,以便显示附加选项卡“控制台”。  然后转到主 GUI 窗口并选择"Console"以查看显示的内容。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢 Bob 的回答、  

    我成功地通过重新安装驱动程序来运行评估板和软件。  

    但不幸的是、我无法删除我的初始问题。  

    无论如何、感谢 您的支持!

    此致