This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLA2528:未使用的模拟输入-连接

Guru**** 2504485 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1033975/tla2528-unused-analog-input---connection

器件型号:TLA2528

尊敬的所有人:

在我们的应用中、我们只需要使用8个模拟输入中的5个。

我们是否可以保持其余3个模拟输入悬空?  

如果没有、请建议我们如何终止这3个引脚。

注意:设计紧凑、需要使用尽可能少的组件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以接受将输入保持浮动、但最好将未使用的输入接地。  

    此致

    Cynthia