This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1018EVM:EVM 板上的温度测量问题

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1034049/ads1018evm-temperature-measurement-issues-on-the-evm-board

器件型号:ADS1018EVM

尊敬的 E2E:

它通过连接 PC 进行测试、如下所示。

我们尝试使用 K 型热电偶测量室温、但寄存器值不变。(3.3V 运行)

AIN0:正极

AIN1:负

可以帮帮我吗?

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    温度传感器的输出范围是多少? 如果您可以探测 AIN0引脚并发送示波器捕获、那会很有帮助。  

    看起来、AIN0也设置为正输入。 您能否确认温度传感器已正确连接到 EVM?

    此致、

    Aaron Estrada