This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1015:交流电容。 INS 引脚之间

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1034121/ads1015-ac-cap-between-ains-pin

器件型号:ADS1015

您好,

  我想确认这些交流电容。 所需的所有功能。 C5/C7放置在用户指南的引脚7/6和引脚4/5之间。 客户在单端设计4通道输入 我们是否仍然需要 C5和 C7? 我还看到 AIN 引脚上有 RC 滤波器。 它们是否仍然必要、并遵循这些 RC 值?

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    差分电容对于单端输入而言不是必需的、主要用于帮助处理差分信号的共模噪声。  

    RC 滤波器主要用于防止混叠并降低输入端的噪声、数据表的第9.1.5节中提到了这一点。  

    此致、
    Aaron Estrada