This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF42:adc32rf42

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF42, ADC32RF44

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1033726/adc32rf42-adc32rf42

器件型号:ADC32RF42
主题中讨论的其他器件:ADC32RF44

您好!

我想分别以1.5GHz 和250MHz 的采样率和12和14位分辨率运行 ADC32rf42。 对于 fs=1.5GHz、我可以查看数据表中的 ENOB;但是、对于 fs=250MHz、我看不到 ENOB 的任何值。 此时我有2个问题。 第一个问题是、是否可以单独(独立)对2个 ADC 通道进行编程、以便一个通道在12位1.5GHz 模式下运行、而另一个通道在250MHz 14位模式下运行? 第二个问题是在 fs=250MHz 时225MHz 输入信号的 ENOB 值是多少?  

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、EG、

    ADC32RF44中的两个 ADC 通道共用一条公共时钟路径。 每个通道不能使用不同的采样率。

    如数据表中所述、支持的最小时钟频率为 FS = 750MHz。 不支持 FS = 250MHz。  

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    感谢您的回答。 我仍然可以在750MHz 下使用此 ADC、那么对于750MHz FS、ENOB 值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、EG、

    对于750MHz FS、ENOB 和 SNR 将保持不变。 NSD 将会差3dB。  

    此致、

    Vijay