This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J66:dBFS 至 dB 转换

Guru**** 2768985 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J66

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1033853/ads54j66-dbfs-to-db-convertion

器件型号:ADS54J66

你(们)好

在 ADS54J66数据表中、我找到了这些规格

所有规格均以 dBFS 为单位

我对该转换感到困惑。

您能为我提供从 dBFS 到 dB 的转换指导吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pavan、

    dB 单元是一个通用单元 、没有任何基准(除非指定)。 在较旧的数据表中、dB 可能是在不知情的情况下指 dBc 或 dBFS、这是比较数据转换器性能时的一个问题...  为了消除这种混淆、TI 列出了使用 dBFS (dB 到满量程)的数据转换器的性能。 dBFS 始终参考 ADC 的满量程值(2^位-1)。 另一项、dBc (相对于载波的 dB)始终以载波为基准。 您可以在本文中找到有关差异的更多信息。 此外、您还可以在该链接中找到我们的 TI 高精度实验室培训视频、这些视频对您有所帮助。

    此致