This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J69:ADS54J42的直接替代产品

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J42, ADS54J69, ADS54J60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1033688/ads54j69-drop-in-replacement-with-the-ads54j42

器件型号:ADS54J69
主题中讨论的其他部件:ADS54J42、 ADS54J60

您好!

我的客户正在定制板上使用 ADS54J42。

他们希望在不修改 PCB 的情况下使用更高分辨率的 ADC 进行测试。

客户能否使用 ADS54J69代替 AD54J42的直接替代产品?

ADS54J42采样率为500MHz 或更低。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    客户发现 ADS54J69的 JESD 链路配置不支持 LMFS 4211。 正确吗?

    那么、客户能否使用 ADS54J60代替 ADS54J42的直接替代产品?

    谢谢你。

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH、

    关于 ADS54J69的问题是正确的。 您可以插入 ADS54J42的 ADS54J60。

    此致、

    Jim