This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J66:ADS54J66的本底噪声

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J66

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1032573/ads54j66-noise-floor-of-ads54j66

器件型号:ADS54J66

你(们)好

我在我的应用中使用的是 ADS54J66 ADC。

1 我在模式2下运行 ADC (抽取= 2)。

   ADC 的时钟= 400MHz。

   现在,我的每个通道的采样率是多少??

   是200 MHz 还是400 MHz? (单个我们将数据抽取2)。

   Fs 在数据表中对应什么? --采样频率?

2.该 ADC 的本底噪声是多少?

  在数据表中,我发现了这一点

  

  数据表中的哪个参数对应于本底噪声?

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pavan、

    1、ADC 采样频率为400MHz、ADC 输出数据速率为200MHz。 fs 是 ADC 的采样率。

    2.本底噪声未显示在数据表中。 随附了在491.52MHz 下使用模式2采样时本底噪声的预期结果示例。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../Mode-2_2C00_-ADC-sample-rate-_3D00_-491.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jim

    由于采样率= 400MHz……ADC 将以400MHz 的速率采集样本,并且每2个样本将下降1个样本(抽取率= 2)。

    对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jim

    因为 ADC 为14位。 它可以将值从-(2^13)映射到 (2^13)-1、例如、从-8192映射到8191。

    现在、我在 Matlab 中绘制 JESD Rx IP 的数据。

    现在、我需要将数字值转换为电压  

    我正在使用此公式

    电压值=(Digital_Value * Peak_TO_Peak)/ (2^14)=(Digital_Value * 1.9)/16384  

    此转换是否正确??

    例如:

    -8192:电压值=(-8192 * 1.9)/16384 =-0.95

    +8191:电压值=(+ 8191 * 1.9)/16384 = 0.9498

    因此全摆幅= 0.9498 + 0.95 = 1.899

    我的理解是否正确??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。 每个计数的范围为0.1159mV、这是另一种查看方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jim

    在 PPT 中,您已在模式2....中共享了该内容 输入电压电平是多少?  1.9V ???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    • 我将60MHz 正弦信号馈送到 ADS54J66 (采样 率= 400MSPS)。
    • 我在模式2中使用 ADS54J66
    • 我从 FPGA 中的 JESD204B Rx IP 收集了64k 个数据样本。
    • 因为数据采用14二进制补码格式。 我已转换为十进制格式(请找到随附的十进制格式文件)。

    e2e.ti.com/.../60MHz_5F00_sine.txt

    • 现在、我已将该数据上传到 HSDC 专业版软件中。

    • 在我的60MHz_sine.txt 文件中、我有-1500到+1500的样本(不是确切的图)、但在时域表示(在 HSDC 专业应用中)中、样本大约为8192 (2^14)。 因此、HSDC Pro 将数据转换为偏移二进制、然后进行绘图。 但我的 ADC 数据采用二进制补码格式。 不需要更改为偏移二进制。
    • 因此、在 HSDC 专业版应用中、我得到的时域表示错误、本底噪声大约为- 90。
    • 如果我使用我的定制应用、我会得到更多的本底噪声。
    • 我想、在您在上述问题中分享的 PPT 中、本底噪声为-110、将其视为偏移二进制噪声。
    • 在 HSDC Pro GUI 中,如何删除此偏移二进制条件?  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    dB 和 dBFS 之间的关系是什么?

    dBFS --对应于满量程--在我们的例子中,它是1.9v 对吗?

    那么、dB 和 dBFS 之间的确切公式是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pavan、

    1.9V 为满量程、等于0dB。

     术语 dB FS (或 dBFS)表示 相对于满量程的分贝。 它用于具有最大可用峰值电平的数字系统中的振幅电平、例如 PCM 编码、其中0 dB FS 分配给最大电平。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jim

    1、是否有从 dB 到 dBFS 的任何直接转换公式?

    2. HSDC 专业版软件是否需要进行任何设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paven、

    软件的结果可显示为 dBFS、dBc 或赫兹。 有关详情,请参阅随附的《用户指南》第3.6.1.5和3.6节。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../HSDC-Pro-user-guide-_2D00_-latest-version.pdf