This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3444EVM:如何连接 TSW1400

Guru**** 2873850 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3444EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1033936/adc3444evm-how-to-connect-with-tsw1400

器件型号:ADC3444EVM
主题中讨论的其他器件: TSW1400EVM

我订购了 ADC3444EVM 和 TSW1400板、发现将它们连接在一起时出现问题、因为连接器不匹配。

ADC3444EVM 具有一个120引脚 HSMC 数据连接器、TSW1400具有一个180引脚 HSMC 数据连接器。 我想他们可能需要一根电缆来连接在一起?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    利东

    ADC3444EVM 需要插入位于 TSW1400EVM 底部的 TSW1400EVM 的 J3。 两个连接器都有128个引脚。 您可能会遇到锁定卡舌问题、因为在某些情况下、这些卡舌不匹配。 这需要切割其中一个板上的卡舌。 请参阅随附的图纸。

    此致、

    Jim