This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8830:推荐的输出缓冲器与放大器;滤波器

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8830, PCM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1033471/dac8830-recommended-output-buffer-filter

器件型号:DAC8830
主题中讨论的其他器件: PCM5122

我希望使用采样率为512ksps、输入信号带宽高达200kHz 的 DAC8830。 TI 是否对合适的缓冲放大器 IC 以及输出滤波器设计提出了建议?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您尝试使用 DAC8830生成哪种波形?

    基于此、我们可以研究在此应用中使用 DAC8830的可行性、并建议采用或采用相同的滤波器设计。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AK、

    可以是正弦波或更复杂的波形、信号带宽可达200kHz。  

    经过进一步的调查、我想知道能够进行768ksps 采样的特定音频 DAC 是否更合适、或许是 ESS Tech 的产品、因为 TI 似乎没有在该领域提供任何产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为、在峰值带宽附近工作时、必须考虑您的失真要求。 音频 DAC 不一定会更好、但大多数音频插孔都具有带数字滤波器的集成内插器、即使采样率较低、也会添加额外的采样点。 例如、PCM5122将任何输入信号内插为每秒约384k 个样本。 因此、如果您尝试生成采样率为48K 的20K 正弦波、它仍然看起来像一个正弦波。  不过、如果您尝试表示任意波形、则数字滤波器的效率会降低。