This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1113:电源电压范围

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1113

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1033527/ads1113-supply-voltage-range

器件型号:ADS1113

大家好、

我们希望  在其中一个项目中使用 ADS1113IRUGR。 您能不能建议我们是否可以为 VDD 提供5.5V 电压。 Vref 的 VDD 电压是否也相同 、因为该 IC 具有内部基准、但 数据表不 会给出固定值?

对于任何其他 ADC、如果 我们在外部使用基准电压、我们能否将 Vref 设置为与 VDD 相同的值  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Madhuri、

    是的、您可以使用5.5V 为 ADS1113的 VDD 引脚供电。  在这种情况下、您的满量程范围为+/-4.096V、LSB 大小为125uV -有关详细信息、请参阅数据表中的第9.3.3节。