请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS8568 大家好、团队成员
我们的开发基于 C 语言、因此我们希望获得适用于 ADS8568的 C 驱动程序。 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Dale、
感谢您的快速回复。
我在下面的链接中找到了一个示例代码。 您能给我提供示例代码吗?
e2e.ti.com/.../ads8568-data-not-received-parallel-interface-mode-hardware-mode-selected