This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2004:使用电阻式触摸屏进行设计、AUX 引脚

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1032445/tsc2004-designing-with-resistive-touch-screen-aux-pin

器件型号:TSC2004

大家好、  
我在 其中一个项目中使用 TSC2004IRTJT。
我们使用 的显示屏是1743、 它具有带模拟输出的电阻式触摸屏。
我计划使用  TSC2004IRTJT 将这些模拟值转换为 I2C、以便我的控制器可以读取这些数据。
1)。  TSC2004IRTJT 是否是我所用的正确选择?
2)。  TSC2004IRTJT 芯片上 AUX 引脚的用途是什么?
3)。 我想在检测到触摸时将主机 MCU 从低功耗模式唤醒。 我想 Pin ~PINTDAV 可以完成该任务吗?
4)。 我的器件将由3.7V 电池供电运行、因此我需要一个功耗极低的控制器。