This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1015:搜索 TI 解决方案

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1015, ADS1115, ADS7828, ADS7128

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1032718/ads1015-searching-ti-solution

器件型号:ADS1015
主题中讨论的其他器件: ADS1115ADS7828ADS7128

大家好、

我们有一个很好的新 DIN TI 产品!

客户 最初会使用 ADS1015IDGST、但 由于 ADS1015IDGST 缺货、客户希望我们推荐其他可行的材料

我们是否有一个解决方案可以 “AD to I2C (3.3V)”? Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    您的客户现在是否愿意切换到16位版本的 ADS1015、称为 ADS1115?
    我看到 DigiKey 有一些 ADS1115IDGST 库存。

    ADS1015和 ADS1115引脚对引脚兼容。 唯一的区别是器件输出16位数据而不是12位数据。 您只需忽略转换寄存器中的4个额外位即可。

    如果这不是一个选项、我们可以探索其他一些 ADC 选项。 它们需要多少个输入通道?

    此致、
    Joachim Wuerker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joachim

    谢谢!

    因为客户想要免费样片、所以我现在先向他推荐这三个样片

    ADS1119

    https://www.ti.com/product/ADS1119

    ADS1219

    https://www.ti.com/product/ADS1219

    ADS112C04

    https://www.ti.com/product/ADS112C04

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    可以了。 不过、它们是性能高于 ADS1015的 ADC。
    如果您需要12位范围内的器件、也可以查看 ADS7128或 ADS7828。

    此致、
    Joachim Wuerker