This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV5619:所需的 TINA-TI Spice 模型+有关稳定时间的查询

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV5619, VCA2617, DAC8831

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1032715/tlv5619-required-tina-ti-spice-model-enquiry-on-settling-time

器件型号:TLV5619
主题中讨论的其他器件: VCA2617DAC8831

您好!

TINA TI Spice 模型是否可用于此 DAC?

我们希望在设计中将此 DAC (TLV5619)与 VGA (VCA2617)搭配使用。 SPICE 模型可从网站上获取、但不可从网站上获取。

我们想仿真 DAC+VGA 的响应时间、 并仿真其中一个 DAC 的稳定时间、该 DAC 的模型已经在软件中提供(DAC8831)。 该 DAC 的响应时间与 TLV5619 (1US)相同。

我比较了较大输出电压(2.5V)与较小输出电压(0.008V)下的 DAC 输出稳定时间。 对于较小的 DAC 输出电压、我期望稳定时间更短。 但稳定时间似乎相似(~1uS)。  

这种响应是实时的预期响应还是模拟模型的限制? (附加图片供参考)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、我们没有用于 TLV5619器件的仿真模型。DAC8831模型中的稳定时间仅适用于0至满量程电压。 在实际情况下、对于较低的电压、您可以期望稳定时间更短。

    此致、

    AK