This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD32:使用数字 I/Q 解调器和抽取

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1032643/afe58jd32-using-the-digital-i-q-demodulator-and-decimation

器件型号:AFE58JD32
主题中讨论的其他器件:AFE5832

尊敬的先生

我看到模拟 I/Q 被求和并传递到芯片上(组合有源通道)。
我看到 JD 版本具有数字 I/Q 解调和抽取..... 阅读有关此主题的 TI 论文(TIDU702.pdf)、我不相信这将按预期工作。
如果我在削波信号上使用数字解调器会发生什么情况?
文献(TIDU702.pdf)仅具有完美的未削波信号。

我本来希望将模拟 I/Q 重新路由至 ADC (在 TCG 和滤波器之后)不受窗口调整/削波影响、因此是一个更好的解决方案。
此外、也不需要解调、因为 ADC 只能以较低的采样率运行... 可能节省功耗?
您是否有一篇与 TIDU702.pdf 类似的文章、介绍了削波信号的数字解调?
或者、您能否告诉我这是否像模拟一样工作?

此外、您还希望该芯片(JD 版本)何时在您的商店中再次推出:我看到我无法购买它(我已经签署了 AFE5832的 NDA 等)?
此外、 您还希望12位80MSPS 或14位65MSPS 版本何时发布?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philippe、

    我们希望将此对话脱机、因为器件属于 NDA 范围。

    您能否联系  support_us_afe_tx@list.ti.com 并参考此 E2E 帖子?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢:离线发送