This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC124S021:CDM 数据请求

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1133790/adc124s021-cdm-data-request

器件型号:ADC124S021

您好、支持团队。

在认证摘要中、ESD-CDM 的结果被描述为"请见数据表"。
但是、数据表未显示 CDM 的结果。


请告诉我 ADC124S021CIMMX/NOPB 的 CDM 数据。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们正在研究这个问题

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Cynthia

    完成需要多长时间? 

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、很抱歉耽误您的时间、这款器件是一款全国性半器件、是通过收购而来的、因此需要深入研究以查找历史信息  

    此致

    Cynthia  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误了时间、但我们在搜索此信息时仔细查看了多个数据库、但我们似乎没有。  该器件在近二十年前发布、是采集的一部分、因此可能无法获取或从未收集到信息。  

    此致

    Cynthia