This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293:读取一些垃圾数据

Guru**** 2768235 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1293, ADS1293EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1135249/ads1293-reading-some-garbage-data

器件型号:ADS1293

大家好、我正在为 ADS1293编写一个驱动程序代码、以便与 ESP32配合使用。 使用我的代码、我能够正确读取 ADS1293输出的大部分数据、但我正在读取的某些值是无用的、最终导致 ECG 信号无用。

代码基于由 Github 上的 Protocentral 编写的开源库。 以下是链接: GitHub - Protocentral/Protocentr-ads1293-Arduino

以下是我的代码的一些片段:

我已经修改了它们的库、将所有通道的 R2速率设置为4、将 R3速率设置为32。

通道1图看起来不错(交流线路噪声除外)

但通道2图包含一些杂散值、因此会失去形状

在良好值的流中、我将读取一些偏离界限的值、例如这种值

您能不能像可能出现的问题那样轻放一些光吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    多项问题和建议-

    1.您是否使用 ECG 模拟器、电极和电缆? 确保它们都很好。

    2.建议一次送入一个通道/向其中注入已知正常信号(KGS)、并尝试一次只读取一个通道。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="517551" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1135249/ads1293-reading-some-garbage-data/4213038 #4213038"]

    1.您是否使用 ECG 模拟器、电极和电缆? 确保它们都很好。

    [/报价]

    是 ECG 模拟器与医用级电缆和电极一起使用。 与 ADS1293EVM 配合使用时采用的相同设置可提供良好的结果、而不会出现任何问题。

    [引用 userid="517551" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1135249/ads1293-reading-some-garbage-data/4213038 #4213038"]2. 建议一次送入一个通道/向其中注入已知正常信号(KGS)、并尝试一次只读取一个通道。[/引述]

    并在此处进行更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    如果可能、您还可以执行一些输入通道内部短路测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    由于我没有听到你的反馈,我相信我的建议回答了你的问题。
    我将关闭此帖子、如果您有任何待处理的问题、请随时将其发布在此处或打开新主题。
    谢谢、祝您愉快!