请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1298ECGFE-PDK 您好!
你好。
可以使用此 ECG 配准设备来配准一对差分导联、因为 RLD 仅受这两个导联的影响?
我基本上想知道是否可以使用该器件作为差分对、其中右腿驱动(公共接地)仅与这些对相关联。
请提供建议。 非常感谢。
此致、
Ray Vincent
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
你好。
可以使用此 ECG 配准设备来配准一对差分导联、因为 RLD 仅受这两个导联的影响?
我基本上想知道是否可以使用该器件作为差分对、其中右腿驱动(公共接地)仅与这些对相关联。
请提供建议。 非常感谢。
此致、
Ray Vincent
尊敬的 Vincent:
请您澄清或详细阐述"在 RLD 仅受这两个导联影响的情况下注册一对差分导联?"这句话。
对于 ECG 3主导联、例如 RA-LA、RA-LL 和 LA-LL、每个导联由两个电极组成、每个 ECG 信号以差分方式获取/采集、即两个电极之间的电压差。
RLD 是建议连接到人体的第4个电极、用于将人体偏置到已知电压(以便人体/ECG 信号不会在可测量电压范围之外浮动)并抑制 共模噪声。
谢谢