This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1256:关于输入引脚之间的相关性。

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1158871/ads1256-about-correlation-between-input-pins

器件型号:ADS1256

你(们)好

当 AIN2 (引脚8)上的电压增加时、AIN4 (引脚10)也 增加

 

AIN2 (引脚#8) 被连接至传感器。 / AIN4 (引脚#10)悬空。

AIN4 (引脚#10)悬空、但随着 AIN2 (引脚#8)的电压增加、AIN4 (引脚#10)的电压也会增加。

问题: 如果 AIN4悬空、它是否不应影响 AIN2?

         我不理解电压一起增加。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David Kim:

    如果 AIN4悬空、则无法保证该引脚上的电压是多少。 由于引脚是悬空的、该电压可能会随时间或随机变化。 因此、这种行为是正常的

    此外、如果您没有连接到 AIN4、您为什么关心电压是多少?

    布莱恩