This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS58C48:同步两个器件

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS58C48

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1158321/ads58c48-synching-two-devices

器件型号:ADS58C48

大家好、

我对 ADS58C48有疑问。 是否可以同步两 个与 ADC10D1x00 和 ADC12D1x00 (RF)相似的 ADS58C48 ?

您能否将某些文档作为参考?

谢谢。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    ADS58C48没有同步功能来同步 ADC 内的时钟接收器/分频器电路。 因此、两个 ADS58C48的运行之间可能存在时钟相位不确定性、并可能对完全同步产生影响。 您将需要在 ADC 信号处理后实施额外的软件算法、以确保两个器件的相位对齐和同步。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    谢谢你。  

    [引用 userid="4249" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1158321/ads58c48-synching-two-devices/4356121 #4356121"]您需要在 ADC 信号处理后实施额外的软件算法,以确保两个器件的相位对齐和同步。

    我是否可以提供 TI 文档作为客户参考?

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    这是客户必须开发的通用算法。 我们没有可用的文档

    -Kang