大家好、
我的客户正在使用 AMC7834评估 PA 控制电路、他们希望与您联系。
他们希望只有一个仅供-3.4v 使用的端口 DAC。 您是否建议满足此要求?
我是否可以知道 DAC 电压的整个范围和 LSB、如下表所示? 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、Feng
要在 DAC 上设置-3.4V 输出、您可以使用以下任一配置
1)将下面显示的 DAC 范围寄存器的位2设置为1、这将启用双极 DAC 的1和2上的-5至0V 范围(如果您打算使用 DAC 3和/或4、请将位0设置为1)。 当您的范围设置为-5至-0V 时、代码0x000在指定 DAC 上设置-5V、代码0xFFF (4095)表示0V。 在这种情况下、LSB 为5/4096V 或1.22mV (即代码中的每个位增量会使 DAC 电压增加1.22mV)、因此为了设置-3.4V、代码0x51F (或0101 0001 1111)应写入所需的 DAC 寄存器
2.不要将任何 DAC 范围寄存器位设置为1,这样会在所有双极 DAC 上启用-4至1V 范围。 当您的范围设置为-4至1V 时、代码0x000会在指定的 DAC 上设置-4V。 在这种情况下、LSB 仍为1.22mV (12位表示的电压范围为5V)、因此要设置-3.4V、应 将代码0x1EB (或0001 1110 1011)写入所需的 DAC 寄存器
希望这对您有所帮助!
Anshuman