This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7883:关于 ADS7883SB 的最佳电压基准 IC

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7883

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1159154/ads7883-about-the-best-voltage-reference-ic-for-ads7883sb

器件型号:ADS7883
主题中讨论的其他器件: REF5050REF5030

您好!

我们正在寻找适用于 ADS7883的最佳电压基准 IC。
请告诉我是否有推荐的电压基准 IC
此外、请告诉我该 IC 可驱动多少个 ADS7883。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI 提供广泛的线性和低压降稳压器(LDO)选择。 使用我们的参数搜索、您可以根据输出电压、封装尺寸、成本、最大输出电流等可选标准筛选出部分器件选择。  

    https://www.ti.com/power-management/linear-regulators-ldo/products.html?keyMatch=LDO%20LINEAR%20VOLTAGE%20REGULATOR

    至于可驱动的 IC 数量、这取决于最大输出电流额定值。 ADS7883在5V 电源和3MSPS 吞吐量下消耗的最大电流为4mA。 假设 LDO 具有100mA 的输出电流能力、您可以安装20个以上的 ADS7883 IC。 数据表还建议使用 REF5050或 REF5030基准 IC、但这些基准 IC 不允许更高的输出电流、并且限制为~10mA、因此可能不建议驱动多个 ADC。  

    有关 LDO 和参考 IC 的更多详细问题、 请访问 电源管理论坛 (链接)。  

    此致、
    Aaron