This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:ADS123S08 REFCOM 连接

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1159290/ads124s08-ads123s08-refcom-connectivity

器件型号:ADS124S08

根据 ADS124S08数据表-建议在使用内部基准电压时将 REFCOM 连接到 AVSS。

我目前使用的此设计采用 AVDD=2.625和 AVSS=-2.625电源、这种设计很有用、无需尝试将 REFCOM 连接到 AVSS、我可以将其接地-因此相对于电路板的其余部分、REFOUT 为+2.5V、而不是-0.125V。

这是器件支持的配置吗? 建议连接到 AVSS 以确保 REFCOM 到 AVSS 之间有足够的余量、只是建议连接到低噪声电压、某些内部保护电路或其他因素导致的要求吗?

谢谢、

Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    欢迎来到 E2E 论坛!  确实需要一些余量、但 REFCOM 必须连接到 AVSS 而不是其他点、这一点很重要。  内部基准的设计基于到 AVSS 的连接、如果连接到其他点(例如使用双极电源的 AGND)、REFOUT 可能会振荡且不稳定。

    此致、

    Bob B