This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4404EVM:在 Windows 10上安装后无法连接到 EVM

Guru**** 2692745 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4404EVM, AFE4404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1158380/afe4404evm-cannot-connect-to-evm-after-installing-on-windows-10

器件型号:AFE4404EVM
主题中讨论的其他器件: AFE4404

我使用的是 AFE4404EVM。 我已按照说明安装 EVM GUI 版本1.2.2、NI runtime 14.0.1.4027、

USB 驱动程序、并且我已更新 EVM 上 MSP430的固件。 这些步骤中的每一个都没有指示错误。

我能够运行 GUI、可以在仿真模式下运行 GUI。

 但是、当尝试在连接了 EVM 的情况下运行 GUI 时、我始终会遇到以下错误:

固件使用 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\AFE4404 EVM GUI\Firmware Updater BSL_USB_GUI.exe 和图像 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\AFE4404 EVM GUI\Firmware Updater \AFE4404_EVM_FW_V1.5.txt 进行了更新

相应的 COM 端口和驱动程序:

PC 操作系统为 Windows 10版本21H2 (操作系统版本:19044.2006)

请提供一组固件和 GUI 以及协同工作的说明、  

此致、

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    让我们回顾几个初步问题、以确保基本要素得到执行:

    对客户有效的一种方法是 禁用 Windows 驱动程序签名实施、这通常可以通过安全模式来实现。  

    请告诉我这些是如何为您服务的。  我将在我的末尾重新执行安装过程、以测试我是否获得类似的结果。  

    此致、
    Nick Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢你的答复。  我安装了.NET 3.5和 Python 2.7。

    我已经尝试禁用 Windows 驱动程序签名实施、现在我可以使用该板、但偶尔仍会显示错误。

    这是一个很好的进展,但我仍然想彻底解决这个问题,因为这种设置不可靠。

    此致、

    Steve    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、  

    我很高兴 看到您可以从 EVM 获得一些实用程序。 让我们看看我们能否确定问题所在:

    • 安装 EVM 时是否使用了所有默认值?
    • 您能否 进一步探讨"偶然"错误发生的时间? 也许是在您关闭并立即尝试打开应用程序时、或许是在启动后、此处提供的任何额外信息将帮助我们找出原因。  

    此致、
    Nick Z