您好!
我对 ADS1248的自偏移校准有疑问。 我需要针对我的应用对 ADC 进行自偏移校准、因此我将使用 SELFOCAL 命令进行校准、但校准后、我的输出值不正确。 下面是我所做的、
- 通过写入 MUX0、VBIAS、MUX1、SYS0、IDAC0、 和 IDAC1。
- 然后我发送 SELFOCAL 命令。
- 等待 DRDY 变为低电平。 在本例中、校准是在200ms 内完成的、因为我使用的 SPS 是80。
- 然后、我开始从 ADC 读取样本。
如果我跳过步骤2和3、则我的读数正确、但存在偏移误差。 此外、在发送 SELFOCAL 命令时、ADC 的差分模拟输入是浮动的、但这不应影响校准、因为如果发送 SELFOCAL 命令、ADC 会在内部将输入短路以断开与外部电路的连接。 请告诉我应该采取哪些步骤来正确地自校准此 ADC。
在整个校准过程中、START 引脚是否应保持高电平?
谢谢!