This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08-Excel-CAP-TOOL:选择 ADS1x4S06时无法选择 AINCOM

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1158742/ads124s08-excel-calc-tool-aincom-cannot-be-selected-when-ads1x4s06-is-selected

器件型号:ADS124S08-Excel-CALC-TOOL
主题中讨论的其他器件:ADS124S06

尊敬的先生/女士:

如果在寄存器映射表中选择了 ADS124S06、则无法使用 MUXP 或 MUXN 选择 AINCOM。

为什么?

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,苏田一郎,

    遗憾的是、计算器工具中存在一个代码错误、不允许在"06"版本中选择 AINCOM。  通过使用'08'版本可以看到寄存器值结果、同时意识到模拟输入 AIN6至 AIN11不可用。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道。

    谢谢你。