This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8552:用于输入所需频率和生成的合成波的代码

Guru**** 2930660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1158746/dac8552-code-for-inputting-a-desired-frequency-and-resultant-wave-being-generated

器件型号:DAC8552

您好!

虽然我在 ADC 方面有一些经验、但我不熟悉 DAC 的使用方法、并对使用此类芯片输出频率有疑问。 是否可以创建将获取用户所需输出频率的代码、并使用 DAC (在给定硬件限制的情况下)重现频率+振幅? 我看到 了 DAC 从 ADC 输入重新构造波形的示例、但我希望使用 DAC 构建独立波形。  

如果可能的话、我可以在哪里找到代码、让我能够使用 DAC 实现这一目标。 如果可行、看起来就像 DAC 的标准用例。

提前感谢您的帮助、

Abel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abel:

    我认为我没有这方面的例子。  它实际上取决于您用于生成信号的工具。  例如、考虑 MCU/处理器生成数据的采样率、然后考虑总线传输数据的速率。  它还取决于您所需的最大采样率。  例如、如果最大采样率为1ksps、但需要700hz 正弦波、则小于奈奎斯特频率。

    谢谢、

    Paul