This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4125:ADS41xx/58B18EVM 应用

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS4125, CDCE72010, ADS4129

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1137591/ads4125-ads41xx-58b18evm-applications

器件型号:ADS4125
主题中讨论的其他器件: CDCE72010ADS4129

您好!  

我需要设置一个环境  来使用 ADS41xx/58B18EVM 测量 CVBS/Comet 信号。

对于 EVM ADS4125的 CLKP/M、

  • 选择选项2
  • 安装 FLT1和 VCXO1

对于 EVM ADS4125的 INP/M、

  • CVBS/Comet Tx 芯片

有一些问题、  

  • 如果使用 CVBS/Comet Tx 芯片而不是下面的红框、我如何同步它们并处于同相状态?
  • 以最大 ADC 采样率(125MSPS)运行时、LVDS 数据速率是多少?
  • LVDS 数据通道可以配置为2通道还是4通道? 还是仅固定6通道?

非常感谢!

此致、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、

    我不知道 CVBS/Comet Tx 芯片的任何信息、但如果它有一个可用作同步的输入、您可以在 ADC EVM 上安装 J20和 C122、并使用 CDCE72010发送参考时钟。 这将使用输出 U7N。

    LVDS 速率始终是采样速率的两倍、因此它将以250MHz 的速率和125MSPS 的采样速率时钟运行。

    您只能使用6通道模式。 没有其它选项可用。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将使用 ADS4129的应用如下所示、请帮助检查是否存在任何问题。

    • VCXO 为 CDCE72010提供148.5MHz
    • CDCE72010 CLKOUT 对 ADS4129 CLKP/M 的输出进行了分离:148.5MHz、74.25MHz 和37.125MHz
    • CDCE72010的基准时钟计算结果为3.021MHz
    • ADS4129 INP/M 输入是来自 CCTV 芯片的类似 CVBS 的音频和视频模拟信号

    CLKP/M 输入频率与 ADC 采样频率、并行 CLKOUT 和 LVDS CLKOUT 之间的关系是否如下图所示?

    非常感谢!

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、

    除了基准时钟、一切看起来都是正确的。 如果您计划将148.5MHz VCXO 锁定到3.021MHz 参考时钟、CDCE72010 PLL 逻辑仅具有整数分频器。 如果分频器设置为50、则 VCXO 将输出151.05MHz。 如果使用49分频器、则 VCXO 输出将为148.029MHz。 假设这些频率处于 VCXO 范围内。 如果您需要148.5MHz 的时钟、则需要更改参考时钟。  

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    我要将 VCXO 输出更改为297MHz、将 REF 输出更改为27MHz。

    FB 分频器设置为16、N 分频器设置为110、M 分频器设置为160、P 分频器设置为2、Fout 输出为148.5MHz。

    对吗?

    非常感谢!

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    上图中所示的分压器值是正确的、可以正常工作。

    此致、Chase