This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8167:REFP 问题

Guru**** 1471450 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8168EVM-PDK, ADS8168
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1159637/ads8167-refp-question

器件型号:ADS8167
主题中讨论的其他器件:ADS8168EVM-PDKADS8168

我们正在对具有多个 ADS8167s 的电路板进行布局。 我们注意到、评估模块(ADS8168EVM-PDK)在 REFP 引脚和旁路电容器之间具有1 Ω 电阻器。 该器件未显示在数据表的示例中、也未在任何文档中进行讨论。 我们在设计中确实放置了这样一个电阻器、认为可能是为了保持 REFP 放大器稳定。 我们希望移除该1欧姆电阻器以减小旁路电感、但担心这可能会导致一些问题。

 EVM 上存在1欧姆电阻器的原因是什么?我们是否应该在设计中重复使用该电阻器?

 

谢谢

芯片 Weller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、芯片、

    REFP 缓冲器在 ESR 为0欧姆时保持稳定。  您不需要该电阻器即可从 ADC 获得良好的性能。

    当器件仍在开发中且尚未完全验证时、我们通常会将这些串联电阻器添加到 EVM 中。  对于 ADS8168EVM-PDK、我们自发布 ADS8168/7/6器件以来未对其进行更新。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。